Tıbbi cihazların yeni esneklikle montajı
Tıbbi cihaz pazarı, gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus, gelişmekte olan ülkelerde artan erişim ve yaşam kalitesini iyileştirmek için devam eden teknolojik yeniliklerin etkisiyle hızla büyüyor. Pandemi bu büyümeyi hızlandırdı ve insan emeğine dayalı yarı otomatik süreçlerin risklerini öne çıkardı. Talepteki öngörülemeyen ani artışlar ve üretimi hızla ölçeklendirme ihtiyacı, tıbbi cihaz üreticileri için otomasyonun önemini vurguluyor.
Başarılı tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi gelişmelerden değişen pazarlara kadar hızla değişen talebin zorluklarını karşılamak için otomasyondan yararlanıyor. Tıbbi cihaz sektörünün zorlukları ve B&R'ın bu zorlukların şekillenmesine aktif olarak nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.



Dijital teknoloji entegrasyonu
Tıp ve ilaç endüstrilerinin önde gelen üreticileri, birden fazla ürün çeşidi üretebilecek çözümler üzerinde çalışıyor. Bu, küçük parti boyutlarının bile herhangi bir verimlilik kaybı olmadan üretilebileceği anlamına gelir. Bu yeni nesil adaptif makinelerle dinamik süreçler verimli bir şekilde otomatikleştirilebilir. İşin sırrı: Geleceğe yönelik temel teknolojilerin tek bir sistemde entegre edilmesi. Bu yenilikçi güç, B&R'ı tıbbi cihaz endüstrisi için ideal teknoloji ortağı haline getiriyor.

Kişiselleştirilmiş ilaç ve cihazlar
Genomik ve moleküler biyolojideki ilerlemeler, kişiselleştirilmiş tıp ve kişiselleştirilmiş tıbbi cihazlara doğru ilerlemeyi sağlamıştır. Kişiselleştirilmiş ilaç ve cihazlar, tüm sürecin gerçek zamanlı izlenmesini ve %100 kalite kontrolünü sağlamak için en son teknolojilerin entegrasyonunu gerektirir. B&R uzun yıllara dayanan sektör deneyimine ve yenilikçi bir çözüm portföyüne sahiptir.

Üretim maliyetlerinin kontrolü
Her metrekarenin önemli olduğu temiz odalarda, makinenin boyutunu büyütmeden performansı ölçeklendirme yeteneği büyük bir avantajdır. Pratik bir örnek: Bir B&R müşterisi infüzyon setleri için parçalar üretiyor. B&R'ın çözüm uzmanlığı sayesinde aynı alanda üretim ikiye katlanabildi. Bu, müşterinin daha fazla alana ihtiyaç duymadan daha fazla üretebileceği anlamına gelir; bu da onların rekabet gücü ve karlılığı açısından çok önemli bir yeniliktir.

Tıbbi teknoloji için uyarlanabilir otomasyon çözümleri

Ürün değişikliklerinde esneklik
B&R'ın Trak Sistemleri - ACOPOStrak, SuperTrak ve ACOPOS 6D - son derece esnektir ve farklı üretim gereksinimlerine kolayca uyum sağlar. Benzersiz taşıma üniteleri ve yön değiştiriciler, tüm süreç boyunca her ürünün gerçek zamanlı kontrolünü korurken, farklı hat düzenlerini veya ürün konfigürasyonlarını desteklemek için kolay yeniden yapılandırmaya olanak tanır.

Kalite kontrol ve izlenebilirlik
B&R Makine Görüntülemenin Trak Sistemlerine entegre edilmesi sayesinde montaj sürecinde kalite kontrolleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. İzlenebilirlik aynı zamanda üretim sürecinin hassas bir şekilde takip edilmesini sağlar. Hataların azaltılması ve gerçek zamanlı kalite kontrollerinin uygulanması hurda maliyetlerini azaltabilir.

Üretkenliğin artması
B&R'ın bilgi birikimi yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda montaj süreci sırasında her bir ürünün optimizasyonuna ve kontrol edilmesine de olanak sağlıyor. Bu aynı zamanda genel üretkenliği de artırır. Peki sonuç? Daha yüksek üretim çıktısı ve satışlarda önemli artış potansiyeli. Montaj süreçlerinizi bir sonraki aşamaya taşımak ve rekabet başarınızı güçlendirmek için B&R'a güvenin.

Başarı Öyküleri

Kompakt temiz oda
PIA Automation, tıbbi cihazların temiz oda içinde ve dışında montajı için yenilikçi bir proses modülünde Trak teknolojisini kullanıyor. Daha fazla bilgi edinin

Daha fazla esneklik
K&S için bağımsız olarak kontrol edilen iş parçası taşıma ünitelerinin esnekliği, beklenmedik değişikliklere veya yeni ürünlere hızlı tepki verebilmek açısından çok önemli bir rol oynuyor. Daha fazla bilgi edinin
Tıbbi cihazlarda mükemmellik
Tecnoideal'deki adaptif Trak sistemi, tek kullanımlık ürünlerin tam otomatik üretimini sağlar. Otonom shuttle'ların hızlı ve hassas konumlandırılması, kaliteden ödün vermeden kullanılabilirliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarır. Proses istasyonlarının optimize edilmiş konumlandırılması sayesinde makinenin kapladığı alan önemli ölçüde azaltılır ve bu da temiz odada önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar.
DTF baskıda kesinti süresini ortadan kaldırma
Neyret, doğrudan nesneye baskı (DTF) söz konusu olduğunda kabartmaya alternatif olarak inkjet baskıya güveniyor. Neyret, yeni inkjet çözümünü B&R'ın SuperTrak'ı ile hayata geçirdi ve artık müşterilerine esnek ve hızlı baskı makineleri sunuyor. Bu şekilde kesinti süreleri en aza indirilebilir ve verim artırılabilir.
Geleceğe hazır üretkenlik
IMA Automation, esnekliği ve ölçeklenebilirliği artırmak için farmasötik flakon kapağı montaj sistemini akıllı Trak teknolojisiyle donattı. Bu, zemin alanının her metrekaresinin mükemmel şekilde kullanıldığı anlamına gelir.
Ürün taşıma daha hızlı ve hassas
GEAF, yeni makinelerini B&R'ın SuperTrak'ı ile donattı. Ürünler artık sistem üzerinden hassas ve hızlı bir şekilde taşınabiliyor. Aşınma ve kirlenme olmadığından sistem temiz odalarda kullanım için idealdir.
Küçük parti boyutlarına ve müşteriye özel ilaçlara olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Aynı zamanda üretim maliyetleri düşmeli ve genel sistem verimliliği artmalıdır. Bu nedenle tıbbi cihazların montajına yönelik adaptif çözümler her zamankinden daha fazla talep görüyor.

E-makale, sektörün karşılaştığı zorluklar ve adaptif makine hakkındaki görüşler hakkında daha fazla özet içeriyor:

Sorularınız mı var? – Sektör uzmanlarımızla konuşun

B&R ile diğer iletişim seçenekleri: Yerel irtibat ve ticari fuar tarihleri

Yakınınızda bir partnerimize ulaşın
Son müşteriler için küresel ağımızın avantajlarından yararlanın.
Dünya çapında 70'ten fazla ülkede 200'den fazla B&R şubesine ek olarak, değer yaratan ortaklardan oluşan küresel bir ağımız var. B&R Değer Sağlayıcıları, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi evinize getirmek için B&R ile kusursuz bir şekilde çalışır. B&R teknolojisine ilişkin derinlemesine bilgi birikiminizi yerel pazara ilişkin derin anlayışla birleştiriyorsunuz.