Montage medizinischer Geräte mit neuer Flexibilität
Der Markt für Medizinprodukte wächst rasch, angetrieben durch die alternde Bevölkerung in den Industrieländern, den verbesserten Zugang in den Entwicklungsländern und die ständige technologische Innovation zur Verbesserung der Lebensqualität. Die Pandemie hat dieses Wachstum beschleunigt und die Risiken halbautomatischer Prozesse, die auf menschliche Arbeitskraft angewiesen sind, aufgezeigt. Unvorhersehbare Nachfragespitzen und die Notwendigkeit, die Produktion schnell zu skalieren, unterstreichen die Bedeutung der Automatisierung für die Hersteller von Medizinprodukten.
Von medizinischen Fortschritten bis hin zu sich verändernden Märkten – erfolgreiche Hersteller medizinischer Geräte nutzen die Automatisierung, um den Herausforderungen einer sich schnell verändernden Nachfrage gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen der Medizingeräte-Industrie und wie B&R diese aktiv mitgestaltet.



Digitale Technologieintegration
Führende Hersteller der Medizin- und Pharmaindustrie arbeiten an Lösungen, mit denen mehrere Produktvarianten hergestellt werden können. So können auch kleine Losgrößen ohne Produktivitätseinbußen gefertigt werden. Mit dieser neuen Generation adaptiver Maschinen lassen sich dynamische Prozesse effizient automatisieren. Das Geheimnis: Zukunftsweisende Schlüsseltechnologien in einem System integriert. Diese Innovationskraft macht B&R zum idealen Technologiepartner für die Medizingeräte-Industrie.

Personalisierte Medizin und Hilfsmittel
Fortschritte in der Genomik und Molekularbiologie haben die Entwicklung hin zu personalisierter Medizin und personalisierten Medizinprodukten vorangetrieben. Für personalisierte Medikamente und Geräte müssen modernste Technologien integriert werden, um eine Echtzeitüberwachung des gesamten Prozesses und eine 100%ige Qualitätskontrolle zu gewährleisten. B&R verfügt über langjährige Branchenerfahrung und ein innovatives Lösungsportfolio.

Kontrolle der Herstellungskosten
In Reinräumen, wo jeder Quadratmeter zählt, ist die Möglichkeit, die Leistung zu skalieren, ohne die Maschine zu vergrößern, ein großer Vorteil. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein B&R-Kunde produziert Teile für Infusionssets. Durch die Lösungskompetenz von B&R konnte die Produktion auf gleicher Fläche verdoppelt werden. Das bedeutet, dass der Kunde mehr produzieren kann, ohne mehr Platz zu benötigen – eine entscheidende Innovation für seine Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität.

Adaptive Automatisierungslösungen für die Medizintechnik

Flexibilität bei Produktänderungen
Die Track-Systeme von B&R – ACOPOStrak, SuperTrak und ACOPOS 6D – sind äußerst flexibel und passen sich mühelos verschiedenen Produktionsanforderungen an. Die einzigartigen Shuttles und Track-Umlenkungen ermöglichen eine einfache Rekonfiguration zur Unterstützung unterschiedlicher Linienlayouts oder Produktkonfigurationen bei gleichzeitiger Echtzeitkontrolle jedes einzelnen Produkts durch den gesamten Prozess.

Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit
Durch die Integration von B&R Vision in die Track-Systeme können Qualitätskontrollen während des Montageprozesses in Echtzeit durchgeführt werden. Gleichzeitig ermöglicht die Rückverfolgbarkeit eine genaue Verfolgung des Produktionsverlaufs. Durch die Reduzierung von Fehlern und die Implementierung von Qualitätskontrollen in Echtzeit können die Ausschusskosten gesenkt werden.

Steigerung der Produktivität
Das Know-how von B&R steigert nicht nur die Effizienz, sondern ermöglicht auch die Optimierung und Kontrolle jedes einzelnen Produkts während des Montageprozesses. Dadurch erhöht sich auch die Gesamtproduktivität. Das Ergebnis? Eine höhere Produktionsleistung und das Potenzial für signifikante Umsatzsteigerungen. Verlassen Sie sich auf B&R, um Ihre Montageprozesse auf das nächste Level zu heben und Ihren Erfolg im Wettbewerb zu stärken.


Kompakter Reinraum
PIA Automation setzt die Track-Technologie in einem innovativen Prozessmodul für die Montage medizinischer Geräte innerhalb und außerhalb des Reinraums ein. Erfahren Sie mehr

Höhere Flexibilität
Für K&S spielt die Flexibilität der unabhängig gesteuerten Werkstückträger eine entscheidende Rolle, um schnell auf unerwartete Änderungen oder auch neue Produkte reagieren zu können. Erfahren Sie mehr
Spitzenleistungen bei Medizinprodukten
Das adaptive Track-System ermöglicht bei Tecnoideal die vollautomatische Produktion von Einwegprodukten. Die schnelle und präzise Positionierung der Shuttles maximiert die Verfügbarkeit und Produktivität ohne Qualitätseinbußen. Platzersparnis im Reinraum durch optimierte Positionierung der Prozessstationen.
Keine Stillstandszeiten im DTO-Druck
Neyret setzt beim Direct-to-Object-Druck (DTO) auf den Inkjet-Druck als Alternative zum Prägedruck. Die neue Inkjet-Lösung hat Neyret mit SuperTrak von B&R realisiert und bietet seinen Kunden nun Druckmaschinen, die flexibel und schnell sind. So können Stillstandzeiten minimiert und der Durchsatz erhöht werden.
Zukunftssichere Produktivität
Um die Flexibilität und die Skalierbarkeit zu erhöhen, hat IMA Automation sein Montagesystem für pharmazeutische Phiolenverschlüsse mit intelligenter Track-Technologie ausgestattet. So wird jeder Quadratmeter Stellfläche perfekt genutzt.
Produkttransport schnell und präzise
GEAF hat seine neuen Maschinen mit SuperTrak ausgestattet. Die Produkte können nun präzise und schnell durch die Anlage transportiert werden. Da weder Verschleiß noch Verunreinigungen entstehen, ist das System ideal für den Einsatz in Reinräumen geeignet.

Der Bedarf an kleinen Losgrößen und kundenspezifischen Arzneimitteln nimmt stetig zu. Gleichzeitig sollen die Produktionskosten sinken und die Gesamtanlageneffektivität steigen. Adaptive Lösungen für die Montage medizinischer Geräte sind daher gefragter denn je.

Das E-Paper fasst mehr zu den Herausforderungen der Branche und Meinungen zur adaptiven Maschine zusammen:

Haben Sie Fragen? – Sprechen Sie mit einem Branchenexperten

Weitere Kontaktmöglichkeiten mit B&R: Lokale Value Provider

Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe
Nutzen Sie die Vorteile unseres globalen Netzwerks für Endkunden.
Zusätzlich zu den mehr als 200 B&R Niederlassungen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt verfügen wir über ein globales Netzwerk von Wertschöpfungspartnern. B&R Value Provider arbeiten nahtlos mit B&R zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Sie kombinieren fundierte Kenntnisse der B&R Technologie mit einem tiefen Verständnis für Ihren lokalen Markt.